This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:LM25141在轻负载情况下不导通(Vout=0)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993038/lm25141-lm25141-does-not-turn-on-with-light-load-vout-0

器件型号:LM25141

VIN = 20V、Vout=12V、L = 10uH、Rcurrent sense = 5m Ω、Cout=300uF、Iout -意思不是、 450kHz FPWM、软启动= 50ms、Hicuup Fault = 60ms。  EN 引脚按钮

所有值​​均对应于 Exel Ref.de(LM25141-Q1快速入门工具-修订版 A2)。 补偿设计- 6kHz 专为实际参数而设计。

 

在连接负载(0.1A 小负载等)的情况下、它不会导通。 在中点 Q1-Q2处、我们看到一个频率为450kHz 的窄脉冲。 无输出电压。 断开负载、连接负载-完美、一切正常。

 

问题是什么?

谢谢、

空载、然后 LM25141 开启

 no Load

小负载(0.1A)、然后 打开 LM25141  

用于计算补偿的实际 ESR

Real ESR Out for calc compens

小部分

测试。

  1. 无负载

施加电压->打开 EN 引脚。

结果很好。 输出电压稳定。 Q1、Q2换向正确、无过压。 我们连接/断开所含电路板上的负载-它可以正常工作。 一切都很完美。

 

  1. 我们将负载连接到非板载。 我们施加电压、打开 EN 引脚-一个频率为450k 的窄脉冲。

我们移除负载、连接负载-它起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borodin、

    您可能会在启动期间达到电流限制、尤其是300uF 是12V 输出的大型 Cout。 此外、电子负载可以在开启时拉取电流脉冲。 您能否在启动期间检查电感器电流、并验证电流限制是否正确进入稳态?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈

    负载- 10W 陶瓷电阻器
    未设置容量(断续模式电流限制)。  禁用断续保护。
    电源 LM25141- 5V 外部稳定电压(始终!)。 450kHz 内部。
    使能引脚(EN 引脚 LM25141)保持稳定(始终如此!)。


    此处确定了问题。
    LM25141正常工作、然后关闭。 没有450kHz 的内部频率。
    运行时间取决于输入电压。 更少的输入-更短的生成时间。 更多时间-更新一代。

    我们已经安装了一个断续电阻器电容器。


    电感电流不超过75mV -电流限制比较器不应工作(我们在示波器上看不到它)。
    已安装 RC 电流差分滤波器(10Ω+ 10nF)-未更改

    将5m Ω-> 2m Ω 电阻电感电流更改为5m Ω。 没有任何变化。

    漏极-源极电压(电源开关打开/关闭)


    很困惑…… LM25141可以关闭什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Borodin、

    只需注意、电流感应信号上的100ns 时间常数过大。

    请发送已完成的快速启动计算器文件。 您在启动时似乎遇到了一些问题-这是正确的吗?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想反馈补偿器不稳定

    照片-来自示波器的电感电流(来自电感、而不是来自电阻器)

    线圈-制作、精确计算
    L = 10uH (来自10kHz RLC 测试仪)
    COUT = 515uF 低 ESR 电容、多个、并联。

    电路板跟踪(NEAT)-短线、AGND / GND 不同侧、功率 MOSFET 分离、电流传感器的线路干净...

    已知电流模式控制理论 https://www.ti.com/lit/an/snva555/snva555.pdf?ts=1618828129463&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fsnva555

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borodin、

    上面的图是 SW 电压、而不是电流。

    对于 Excel 文件、请确保正确输入输出电容器(使用陶瓷电容的降额值来计算施加的电压)。 此外、对于电晕频率、800Hz 非常低-尝试40kHz 以获得良好的环路响应(10%的 Fsw)。

    如果您需要其他帮助、请发送原理图。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将截止频率更改为45kHz +软启动50ms -它在继电器组内变得更加稳定。  感谢您的建议!

    问题-当负载连接时、稳定器永远不会稳定(继电器模式)、当稳定器接通并在 连接时随着时间进入继电器模式。

    继电器模式时间(睡眠?) 是常数:
     不影响已更改的 L = 5... 20uH、С= 100... 500uF、 uin = 17.24V、 Fcomp = 1k.45kHz

    LM25141 VCC - VCCX 内部根据方案进行了组合。  假设自举电容器的 VCC 或 VCCX 没有差异。

    如果5V 外部供电的 HB 引脚+自举电容器、我猜 VCC 引脚无法连接到任何位置。 已尝试对 VCC -> VCCX 短路。 没有改变。

    电源 文档中未指定。 文档中的所有电路-内部稳定器

    VCC 中的内部功耗
    通过将 VCCX 引脚连接到5V 输出或外部5V 电源、可最大限度地减小稳压器尺寸。 如果 VCCx >
    4.5V、VCCX 内部连接到 VCC、内部 VCC 稳压器禁用。 如果未使用 VCCX、则会出现该问题
    应接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定此处的继电器模式是什么意思。 当 VCCX 电压高于转换阈值时、将禁用连接 VCCX 到 VCC 的内部开关以及来自 VIN 的 LDO 偏置电源稳压器。 如果需要、只需将 VCCX 连接到 GND 即可禁用该功能。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 等等

    我切断了电流传感器的轨道,制作了一对2根双绞线,并将其焊接到 RIL 电阻器和芯片引线上,...

    不稳定电路的问题可能已经解决:当连接小负载(10W)时、稳定器正常启动。 一切看起来都是正确的。

    大概 EMI 就是问题所在。

    RIL 履带长度为5cm

    输出电压为12V、但 dril 为50mV (最大值)、因此可提供高直流输出+小 dVriL。


    抖动现在~ 50ns (450kHz 开关)、 Fcut = 35kHz、外部 VCCx。

    电源 结果是积极的,我还没有结束这个问题--我们正在检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、
    EMI 问题已100%确认。
    我们返回了切割轨迹-电路不稳定。 电路仅在无负载的情况下保持稳定(暂时)。

    再次焊接双绞线-电路稳定。


    功率提升至标称值的35%-稳定。 连接和断开负载、关闭/打开芯片不会使继电器模式。 抖动- 120ns

    RIL PCB 布线-在一层中只有5cm 的恒定间隙差分线。 没有帮助保存。

    问题已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Borodin。

    此致、

    Tim