请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5390 您好! 
我一直在进行上述电路设计。 它是基于 MOSFET (STW70N60M2 )和栅极驱动器(UCC5390SCDR)的电机驱动应用。 电机电源通过另一个称为重要电源控制电路的基于 MOSFET 的驱动电路(G1、M1和 G2、M2)馈送至驱动电路(M3和 M4)。 这是一种用于连接多个电机驱动电路的单点电源控制。
最初、我已将所有 MOSFET 栅极驱动器电源设置为15V。在驱动电机时、我观察到 M1和 M2往往发热、而 M3和 M4正常。 后来我将其更改为18V、但发现了同样的发热问题。
该电路是否适用于我的应用? 需要建议。
此致、
林格穆尔西