This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:电机驱动电路的受控电源-问题

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996676/ucc5390-controlled-power-to-a-motor-drive-circuit---issues

器件型号:UCC5390

您好!

我一直在进行上述电路设计。 它是基于 MOSFET (STW70N60M2 )和栅极驱动器(UCC5390SCDR)的电机驱动应用。 电机电源通过另一个称为重要电源控制电路的基于 MOSFET 的驱动电路(G1、M1和 G2、M2)馈送至驱动电路(M3和 M4)。 这是一种用于连接多个电机驱动电路的单点电源控制。  

最初、我已将所有 MOSFET 栅极驱动器电源设置为15V。在驱动电机时、我观察到 M1和 M2往往发热、而 M3和 M4正常。 后来我将其更改为18V、但发现了同样的发热问题。

该电路是否适用于我的应用? 需要建议。

此致、

林格穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lingamurthy、

    您能否发布您的原理图? 您的方框图中没有太多的内容。  

    您是否在调试过程中保存了任何示波器快照?

    关键点是确保 MOSFET 接收到正确的栅源电压以完全导通、同时检查是否没有高频振荡发生。 可能导致功率 MOSFET 自发热。  

    此致、

    Don