各位专家、您好!
客户发现 UCC28704在反激式电路中无法正常工作。
电路参数和测试条件:
VIN_Flyback = 24V、Vout_反 激= 24V。
反激式电路使用 IGBT 作为其开关 MOS、Vgs_min=-9V、Vgs_max= 15V。
3.双路输出和变压器为100uH、25:25:25。

现象是:
当反激通电时、引脚 Vdd 将从21V 降至7.6V、您可以看到出现3个纹波。

我们尝试过:
1. C10值改变为低于30pF 或未使用;
2. R19 = 0Ω;Ω
3.未使用 C28。
4.确认了变压器的连接方式。
结果:
问题无法解决。 反激式 IGBT 仍然没有 Vgs。

下一步:
可能不会触发软启动。
您能帮助 支持 此主题吗? 现在有一点紧急、谢谢。