This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:反激式中使用的 UCC28704

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996126/ucc28704-ucc28704-used-in-flyback

器件型号:UCC28704

各位专家、您好!

客户发现 UCC28704在反激式电路中无法正常工作。

电路参数和测试条件:

   VIN_Flyback = 24V、Vout_反 激= 24V。

   反激式电路使用 IGBT 作为其开关 MOS、Vgs_min=-9V、Vgs_max= 15V。

   3.双路输出和变压器为100uH、25:25:25。

    

现象是:

    当反激通电时、引脚 Vdd 将从21V 降至7.6V、您可以看到出现3个纹波。

    

我们尝试过:

    1. C10值改变为低于30pF 或未使用;

    2. R19 = 0Ω;Ω

    3.未使用 C28。

    4.确认了变压器的连接方式。

结果:

     问题无法解决。 反激式 IGBT 仍然没有 Vgs。

     

下一步:

    可能不会触发软启动。

您能帮助 支持 此主题吗? 现在有一点紧急、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    VDD 达到21V 后的三个连续脉冲,然后 VDD UVLO 重新启动意味着检测到保护。

    根据原理图,变压器极性连接错误,如果连接错误,将触发初级过流保护。

    NTC 引脚上的总电阻器应高于9.05k,但看起来您在 NTC 上使用了10k NTC + 1k 固定电阻器,是否可以增加 NTC 电阻器

    数据表第7.3.7节列出了所有保护功能。 如果以上两项未能解决您的问题,请逐个检查7.3.7上的保护。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢你的答复。

    客户已解决启动问题。 它们按如下方式更改了值。

    但 Vs 上有一个小值、 并且 MOS 处于恒定电流区域。

    可以帮您解决这个问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    您能不能澄清一下、或者提供更详细的描述、说明  "但 Vs 上的值很小、 MOS 处于恒定电流区域"的意思 、请客户分享干净的原理图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢你的答复。

    您提供的方法和反馈

    1. 变压器极性连接错误 ->设置正确、由客户确认。

    2. NTC 引脚上的总电阻应高于9.05k ->已提交给客户、但尚未提供反馈。

    最新波形

       CH2与采样电压间的关系;
       CH3 CS 采样电压。

       

      PIC 1 ( 空载)

      

       Pic2 (负载= 2W)

     我的建议

       RS1=68k、RS2=13.845k;

       2. C10< 30pF;

       R19=0。

     

    您明天可以免费吗? 我想  和大家讨论一下 F-F。

    谢谢你。