This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:FullChargeCapacity 正在跳转

Guru**** 2583245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993405/bq28z610-r1-fullchargecapacity-is-jumping

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我已经充放电几次 了、我看到了一些奇怪的行为、希望你们能帮忙:  

从零到满充电:

*您可以看到充电器的充电电流大于6200mAh  
*当检测到 EOC 且 FCC 正在下降以及剩余容量时  
*充电器停止运行(我知道这里有点晚了、但最好看一下)、在短暂的休息时间后、Qmax 已更新。 FCC 和 RemCap 再次下降。  
* FCC 和 RemCap 现在低于6000、但充电电流超过6200mA!

从满放电至零:

* FCC 是在放电上升后直接发生的  
*经过5小时的剩余时间后、FCC 进一步提高  
*没有 R 值更新仅完成 Qmax

即使在少量充电和放电之后、FCC 和 RemCap 仍在跳跃。 充电后的下跳来自默认开启的 CSYNC 选项、放电结束时的上跳来自错误的 R 值、这是什么问题? 通过查看寄存器中充满电的时刻以及 Qmax 更新之前:

* DOD0通过的 Q 仍然为-6262mAh (在 CSYNC 之后、我预计应该是 FCC 和 RemCap 的值)
但 FCC 和 RemCap 为5892
*即使是真正的全通道 Q 也是5892

在充满电时更新 Qmax 后、寄存器如下所示:

现在的问题是:

*为什么要跳? 我希望得到一个更稳定的值。  
* CSYNC 可能是问题吗? 在这里、我预计 DOD0通过 Q 后应与 FCC 和 RemCap 相同。 为什么不是这样?
*是否存在与 R 值更新无关的问题?

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在从满放电到空放电以及 Qmax 更新之前、DOD0传递的 Q 值为6238。 它接近的是电荷测量的! (FCC 和 RemCap 也是在第四次放电之后更适合该值。 但是、当我在之前的周期中查看放电值时、我更幸运的是这样做。)

    从那一刻起、所有寄存器都在这里:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请提供日志文件和 GG 文件、以便我们进一步调查此问题。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    我将文件发送给您的大学、德国的 Hares 先生。 我无法将 GG 文件放入公共论坛。  

    今天晚上、我在 CSYNC 被禁用的情况下进行了充电、结果几乎相同。 在充电结束时具有相同的压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danial、

    您是否在电池上执行了学习周期并找到了匹配的化学 ID?

    如果您有、我建议您为测试启用平滑处理。 如果没有日志、我们无法进一步调试、只提供建议。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们几天前与 Eric Vos 进行了讨论、这真的很有帮助。 我仍在检查他的建议。 我们的问题是:

    *学习周期不适合以后的应用程序(学习时的负载大于 x6)
    *最大应用负载低于 C/10、因此 R 值不会更新。  

    @Eric:您是否能够检查我们的电池的最大值? 目前我已将其设置为25。  

    非常感谢

    Daniel Kirsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请将其保持在25°C、看看性能是否有所提高。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    该项目将向下一直到 C/30。 这也是可能的吗?

    如果将该值选择为低电平、会产生什么影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    担心的是、由于 OCV 和负载 V 之间的差值不是很高、因此您的电阻更新不准确。 我建议运行几个周期来查看 Ra 表是如何更新的。 C/30与只能进行测试的情况确实是边界性的

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您的建议。 我将进一步说明。 现在、我所关注的是不同的滤波器、这些滤波器对默认值非常严格。 我们的应用主要仅在发生电源故障时将电池用作备份。 因此、随着时间的推移、老化效应高于周期效应。 是否有必要减少滤波器或更改其他参数? 或者监测计是否已经注意到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    极少放电的应用更难测量。 此监测计主要用于经常使用全范围的个人电子产品。 监测计没有嵌入逻辑以根据空闲时间降低容量。 它假设在允许真实情况与监测计同步的时间窗口内学习/更新 Qmax。

    我建议在您的应用中加入一个"学习"方案、以便监测计定期更新电阻和 Qmax。

    谢谢、

    Eric Vos