您好!
我已经充放电几次 了、我看到了一些奇怪的行为、希望你们能帮忙:
从零到满充电:

*您可以看到充电器的充电电流大于6200mAh
*当检测到 EOC 且 FCC 正在下降以及剩余容量时
*充电器停止运行(我知道这里有点晚了、但最好看一下)、在短暂的休息时间后、Qmax 已更新。 FCC 和 RemCap 再次下降。
* FCC 和 RemCap 现在低于6000、但充电电流超过6200mA!
从满放电至零:

* FCC 是在放电上升后直接发生的
*经过5小时的剩余时间后、FCC 进一步提高
*没有 R 值更新仅完成 Qmax
即使在少量充电和放电之后、FCC 和 RemCap 仍在跳跃。 充电后的下跳来自默认开启的 CSYNC 选项、放电结束时的上跳来自错误的 R 值、这是什么问题? 通过查看寄存器中充满电的时刻以及 Qmax 更新之前:

* DOD0通过的 Q 仍然为-6262mAh (在 CSYNC 之后、我预计应该是 FCC 和 RemCap 的值)
但 FCC 和 RemCap 为5892
*即使是真正的全通道 Q 也是5892
在充满电时更新 Qmax 后、寄存器如下所示:

现在的问题是:
*为什么要跳? 我希望得到一个更稳定的值。
* CSYNC 可能是问题吗? 在这里、我预计 DOD0通过 Q 后应与 FCC 和 RemCap 相同。 为什么不是这样?
*是否存在与 R 值更新无关的问题?
此致、
Daniel