主题中讨论的其他器件:PMP8740、 UCC28950
您好,我们正在设计一个 CC/CV 电池充电器,如 pmp8740。
首先,系统规格为300-410vdc 输入、24Vdc 输出和45A 输出,我的变压器匝数比为8。
因此、我的测试阶段遇到的问题如下。
我将使用外部直流源提供电源、
在0V 至200V 直流电压范围内、这似乎不是问题、但在200Vdc 电压之后、变压器会发出奇怪的噪声。 初级波形看起来非常奇怪。
另外、奇怪行为的开始时间是输出稳定时。
图片如下所示。
1. 初级电压为200V 直流、输出不是24V 直流

2. 200V DC 之后的初级电压


这是我的原理图

ı 您的建议、您会发现哪些地方出错??
此致。