This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:初级侧具有稳定输出的奇怪波形。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995900/ucc28951-strange-waveform-on-the-primary-side-with-stable-output

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:PMP8740UCC28950

您好,我们正在设计一个 CC/CV 电池充电器,如 pmp8740。

首先,系统规格为300-410vdc 输入、24Vdc 输出和45A 输出,我的变压器匝数比为8。

因此、我的测试阶段遇到的问题如下。

我将使用外部直流源提供电源、
在0V 至200V 直流电压范围内、这似乎不是问题、但在200Vdc 电压之后、变压器会发出奇怪的噪声。 初级波形看起来非常奇怪。
另外、奇怪行为的开始时间是输出稳定时。  
图片如下所示。





1. 初级电压为200V 直流、输出不是24V 直流

2. 200V DC 之后的初级电压




这是我的原理图




ı 您的建议、您会发现哪些地方出错??

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的电压放大器反馈环路可能不稳定。  您可以通过查看 COMP 输出和输出来验证这一点。  如果其上存在非常大的纹波、则电压环路极有可能没有足够的相位裕度。  我已附上和应用手册、其中显示了如何补偿与 UCC28950/1器件配合使用的电压环路。

    e2e.ti.com/.../0216.UCC28950-600_2D00_W_2C00_-Phase_2D00_Shifted_2C00_-Full_2D00_Bridge-Application-Report-_2800_Rev.-C_2900_.pdf

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike,感谢您的回复。 星期一、我将了解一下 COMP 引脚在相同条件下进行测试、并将结果与这些主题中的波形分享。

    那么、如果 COMP 引脚上的纹波比可能的要大、您会建议什么解决方案?

    此致、

    Mikail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Excel 或 Webench 设计工具检查您的补偿。

    此致、