This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步整流器控制芯片

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994525/synchronous-rectifier-control-chip

主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC24624

大家好、

我们的客户正在寻找 同步整流器控制芯片。 根据客户、

同步整流器控制位于次级侧、我需要一个可与全桥拓扑配合使用但不需要来自初级侧的信号的控制器。

如果输出为3.2V 或更低、也需要工作。 通常、这意味着芯片的电源 Vdd 需要在3.2V 的电压下工作。

供参考我们可以使用具有一个或两个输出的芯片、这意味着它可以是半波类型或中心带封装类型。 如果可能、请同时报价。

希望很快收到您的回复。 我们的项目已经停用了一个多月、因为我们尝试的芯片都不起作用。 它们似乎都适用于我们没有的反激式拓扑。

您能不能建议符合客户要求的器件。

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我会向同事询问您的申请。

    请留出一天或两天 的时间进行回复。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于 此应用、非主 SR 控制似乎没有太多选项。
    建议我将注意力集中在独立控制器上、如果两 个 SR 与某些全桥拓扑同时为一个 SR。

    我建议尝试使用 UCC24612 (如果您还没有这样做)、每个输出桥臂上一个。
    如果正常工作、并且两个 SR 的输出配置不同时存在电流、则也应考虑 UCC24624。
    然而、UCC24624的任一输出中都不允许大于50%的占空比、因此我的不适用。

    在任何情况  下、SR 控制器在输出电压远低于5V 时都不可能工作、因此需要一些次级侧辅助电路来为控制器提供适当的偏置电源。    

    此致、
    Ulrich
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的建议。  我们的客户在下面有一个跟进查询。

    您能否推荐具有宽输入电压范围的全桥 SR 芯片?   
    我们可以通过 一些额外的借调人员来实现这一功能。  
    8-15V Vdd 范围之类的器件将会很好。   
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我不知道会控制全桥输出全部四个 SR-MOSFET 的单个 IC。

    我之前提到的器件 UCC24612 在单个 SR-FET 上工作、VDD 范围为4V 至28V。
    -1版本可以适应较低的 CCM 水平、并且可以在您的应用中工作。  
    我建议您可以尝试一下。

    此致、
    Ulrich