Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24624
大家好、
我们的客户正在寻找 同步整流器控制芯片。 根据客户、
同步整流器控制位于次级侧、我需要一个可与全桥拓扑配合使用但不需要来自初级侧的信号的控制器。
如果输出为3.2V 或更低、也需要工作。 通常、这意味着芯片的电源 Vdd 需要在3.2V 的电压下工作。
供参考我们可以使用具有一个或两个输出的芯片、这意味着它可以是半波类型或中心带封装类型。 如果可能、请同时报价。
希望很快收到您的回复。 我们的项目已经停用了一个多月、因为我们尝试的芯片都不起作用。 它们似乎都适用于我们没有的反激式拓扑。
您能不能建议符合客户要求的器件。
感谢您的支持!
此致、
Danilo