This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:引脚对引脚兼容?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28063, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996216/ucc28065-pin-to-pin-compatible

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC28063UCC28064A

您好!
UCC28063与 UCC28065或 UCC28064A 引脚对引脚兼容吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    感谢您关注 UCC28063 PFC 控制器。

    UCC28063几乎与 UCC28064A 和-065器件引脚对引脚兼容、但并不完全兼容。
    引脚差异主要有两个:
     UCC28063的引脚9是 PWMCNTL、可用于启用/禁用下行转换器。  发现很少有客户使用此功能、因此在-064A 和-065中、此引脚被重新定义为 BRST、 它设置进入突发模式的阈值电平。

    2 、UCC28063的引脚4是 PhB、用于通过内部阈值启用/禁用 PFC 的 B 相。  为了实现更大的灵活性、-064A 和-065保持相同的引脚名称和基本功能、但允许在外部对启用/禁用阈值进行编程。

    因此、当/如果将 UCC28064A/065替换为 UCC28063 、则必须修改/容纳涉及这两个引脚的外部电路、反之亦然。

    此致、
    Ulrich