Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28063, UCC28064A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28065 主题中讨论的其他器件: UCC28063、 UCC28064A
您好!
UCC28063与 UCC28065或 UCC28064A 引脚对引脚兼容吗?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Holger、您好!
感谢您关注 UCC28063 PFC 控制器。
UCC28063几乎与 UCC28064A 和-065器件引脚对引脚兼容、但并不完全兼容。
引脚差异主要有两个:
UCC28063的引脚9是 PWMCNTL、可用于启用/禁用下行转换器。 发现很少有客户使用此功能、因此在-064A 和-065中、此引脚被重新定义为 BRST、 它设置进入突发模式的阈值电平。
2 、UCC28063的引脚4是 PhB、用于通过内部阈值启用/禁用 PFC 的 B 相。 为了实现更大的灵活性、-064A 和-065保持相同的引脚名称和基本功能、但允许在外部对启用/禁用阈值进行编程。
因此、当/如果将 UCC28064A/065替换为 UCC28063 、则必须修改/容纳涉及这两个引脚的外部电路、反之亦然。
此致、
Ulrich