This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:USB-TO-GPIO:最大输入/输出电压、中断处理

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995831/tps546d24a-usb-to-gpio-maximum-input-output-voltage-interrupt-handling

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我考虑购买此适配器、但在此之前、我必须确定两个问题:

最大输入和输出电压是多少?

2. USB 转 GPIO 适配器是否能够处理中断?

此致、感谢您的回答

勒内·格尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      USB2GPIO 是一个接口适配器、可用于将 PC 或笔记本电脑的 USB 端口连接到适配器。 适配器有一根连接到 EVM 插座的带状电缆。 该适配器旨在让您使用 Fusion GUI 软件(TI.com 上提供)从 PC 向 EVM (评估板)发送 PMBus 和 I2C 命令。

    我不知道你的问题的意图。 请您澄清一下吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我输入了错误的器件型号。 我是指 EVM 本身。

    此致、

    勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rene

    您查看的器件型号是什么?

    如果是 TPS546D24A EVM、则输入电压可以是5V 至16V (额定电压为12V)。 最大输出电流可高达80A。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc47/sluuc47.pdf#page=5

    此致、

    Gerold