请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24A 大家好、
我考虑购买此适配器、但在此之前、我必须确定两个问题:
最大输入和输出电压是多少?
2. USB 转 GPIO 适配器是否能够处理中断?
此致、感谢您的回答
勒内·格尔曼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我考虑购买此适配器、但在此之前、我必须确定两个问题:
最大输入和输出电压是多少?
2. USB 转 GPIO 适配器是否能够处理中断?
此致、感谢您的回答
勒内·格尔曼
你好 Rene
您查看的器件型号是什么?
如果是 TPS546D24A EVM、则输入电压可以是5V 至16V (额定电压为12V)。 最大输出电流可高达80A。
https://www.ti.com/lit/ug/sluuc47/sluuc47.pdf#page=5
此致、
Gerold