This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952EVM 密封

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, EV2400, BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995963/bq76952evm-bq76952evm-sealed

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ76952BQSTUDIO

当我 使用 Battery Management Studio 配置 BQ76952EVM 时、数据存储器内容突然被密封。 我尝试发送 unseal 和 unseal_full_access 命令、但它要求提供我不知道的安全代码。 需要帮助才能解封它。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    EV2400固件版本是否为0.18? 您是否使用了外部 EV2400模块或是否更改了 EVM 上的固件?

    您是否意外发送了签章命令? 如果是这样、您应该能够按照 BQ76952 TRM 第8章中的步骤对器件进行解封。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我只是配置了设置和保护、然后突然它就被密封了。 我不确定会发生什么情况、但我没有发送密封命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ev2400固件为0.18、它通过 I2C 连接到 bq76952evm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    您需要更新 EV2400固件。 以下是应该起作用的较新版本: https://tidrive.ext.ti.com/u/hFkU19bZFNWWWRTW/EV2400Updater-0.32-windows-installer.exe.zip?l

    也可以使用 EVM 上的板载 EV2400。 只需从 PC 连接到 USB-C 连接器、并配置跳线以连接 I2C 即可。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我现在使用板载 ev2400。 解封数据存储器的下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认安全密钥为36720414和 FFFFFFFF。  

    BQStudio 已经知道默认密钥、因此您只需单击命令菜单上的"unseal"和"unseale_full_access"命令即可。 如果您在密封之前更改了安全密钥、则如果您不知道密钥、则无法解封。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在多次发送 unseal 然后发送 unseal_dfull_access 命令之后、数据存储器仍处于密封模式。 没有消息表明我输入了错误的密钥(我没有更改密钥)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我移除了连接到它的电池、然后再次重新连接它、从而能够返回到未密封状态。