请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53622 主题中讨论的其他器件: TPS53679
大家好、
我的客户正在使用 TPS53622和 SN1701022。
他们发现 VR 关断时间过长 (200~300ms)的问题、即使他们添加了与负载并联的100欧姆放电阻器。
是否有任何方法可以缩短 VR 侧的关断时间? 我们的 VR 是否 具有用于对输出电容器进行放电的内部放电电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
控制器内部没有用于此目的的无源放电器件、它不支持软关断。
您可以执行以下几项操作:
1 -如果 PMBus 控制输出、则通过 PMBus 命令输出电压为低电平、它将以 VOUT 转换率下降
2: 虽然数据表中未提及、但 TPS53622也像其父器件 TPS53679一样支持 VCCIO UV 故障。
使用 MFR_SPECIFIC_00、将 引脚13编程为 VCCIO 监控器引脚、并在外部添加一个到 VREF 的上拉电阻器。 然后、将引脚13拉至低电平将导致 VR 斜降 SR 慢速率(1/4 VOUT 转换率)的输出电压。 只需注意、AVR_EN 引脚现在将共享、禁用优先于 VCCIO 故障、