This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:缩短关断时间

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622, TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996174/tps53622-decrease-turn-off-time

器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件: TPS53679

大家好、

我的客户正在使用 TPS53622和 SN1701022。

他们发现 VR 关断时间过长 (200~300ms)的问题、即使他们添加了与负载并联的100欧姆放电阻器。  

是否有任何方法可以缩短 VR 侧的关断时间?   我们的 VR 是否 具有用于对输出电容器进行放电的内部放电电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器内部没有用于此目的的无源放电器件、它不支持软关断。  

    您可以执行以下几项操作:  

    1 -如果 PMBus 控制输出、则通过 PMBus 命令输出电压为低电平、它将以 VOUT 转换率下降

    2: 虽然数据表中未提及、但 TPS53622也像其父器件 TPS53679一样支持 VCCIO UV 故障。

    使用 MFR_SPECIFIC_00、将 引脚13编程为 VCCIO 监控器引脚、并在外部添加一个到 VREF 的上拉电阻器。 然后、将引脚13拉至低电平将导致 VR 斜降 SR 慢速率(1/4 VOUT 转换率)的输出电压。 只需注意、AVR_EN 引脚现在将共享、禁用优先于 VCCIO 故障、