This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压转换器

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS63805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995908/buck-boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS63810TPS63805

大家好、

我的客户正在寻找降压/升压转换器。 您能否建议可满足以下条件的推荐器件?

输入电压:2.5V~5.5V

输出电压:3.3V

Iout:超过2A

软启动 时间:大约1ms

引脚可选 PFM/PWM 模式

输出短路时锁存或断续

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    请查看 TPS63805、如果首选 I2C、则为 TPS63810。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    感谢您的建议。 我会向客户推荐。

    此致、

    山口