Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS63805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS63810、 TPS63805大家好、
我的客户正在寻找降压/升压转换器。 您能否建议可满足以下条件的推荐器件?
输入电压:2.5V~5.5V
输出电压:3.3V
Iout:超过2A
软启动 时间:大约1ms
引脚可选 PFM/PWM 模式
输出短路时锁存或断续
此致、
山口