请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25200 您好、支持团队
客户正在开发 TWS Credle。
在开发过程中、应用 TPS25200收到了查询。
在下面的电路图中,一个10uF 电容器被连接至 TPS25200的5V 输出,而4.7uF*2被连接至 MCU 的 VDD 端子。
[TPS25200]
[MCU 5V 输入]
客户担心浪涌或峰值、因为5V 线路上施加的电容过高。
施加的电容是否为适当的电容?
我想将连接到 TPS25200 5V 输出的电容器的容量设置为较低的值。 有可能多少钱?
请确认。
谢谢。
此致、
mj