This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:有关 TPS25200 CL 值的查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996038/tps25200-inquiry-about-cl-value-of-tps25200

器件型号:TPS25200

您好、支持团队

客户正在开发 TWS Credle。

在开发过程中、应用 TPS25200收到了查询。

在下面的电路图中,一个10uF 电容器被连接至 TPS25200的5V 输出,而4.7uF*2被连接至 MCU 的 VDD 端子。

[TPS25200]

[MCU 5V 输入]

客户担心浪涌或峰值、因为5V 线路上施加的电容过高。

施加的电容是否为适当的电容?

我想将连接到 TPS25200 5V 输出的电容器的容量设置为较低的值。 有可能多少钱?

请确认。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您的联系。 为了使器件正常工作、输出端不需要最低输出电容。 输出端的一些电容有助于吸收 电压浪涌。 他们可以根据系统中预期的浪涌来选择电容值。

    此致

    Kunal Goel