This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:电压干扰攻击

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995676/tps2596-voltage-glitch-attack

器件型号:TPS2596

你好

如您所知、电压干扰攻击(VGA)是一种故障注入技术、故意利用 CC 电源电压电平的突然变化。 电压干扰可能会导致(加密)处理器的指令解释错误、在未发出指令时无法擦除或覆盖数据或保留存储器中的数据。

一般而言、我希望保护我的 MSP430在3.3V 电压下免受这种类型的攻击。 我正在搜索某种双向 TVS、电子保险丝或一些多相稳压器(MPVR)或它们的组合...

但老实说、我不确定这是否会起作用、以避免使用 VGA。 您是否建议我使用一些电路或 IC 来实现它?

提前感谢。

何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    由于瞬态可能为负,我们无法将其直接应用于电子保险丝,因为电子保险丝  应 在正电压下运行。 我认为第一级保护应该是双向 TVS。 通常、这些干扰的规格是什么、例如压摆率、 电压范围? 我认为、解决方法是考虑哪些可能的干扰形状会导致您的处理器无法像跳过汇编指令那样正常工作。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    感谢 您的快速回复。

    关于什么是规格的好问题。 在这种情况下取决于 MSP430 uC。 您是否检查了什么类型的电压干扰攻击使 MSP430发生故障? 通常、它是几个讲解员或几个处理 ns 的手。 您可以看到这篇关于 MSP430 uC 的论文

    https://tches.iacr.org/index.php/TCHES/article/view/7390

    一般而言、您能否推荐一些可避免这种干扰的组件和/或电路。

    提前感谢。

    何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很抱歉、我的专业知识是关于电子保险丝的。 我将此主题分配给 MSP 团队、以便就此提供进一步的帮助。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    这是一个有趣的概念。  实际上、我从未听说过有源电压干扰故障注入攻击、仅听到无源监控攻击、因此感谢您让我意识到这一点。   

    第一个问题、您希望保护的资产具体是什么?   MSP430通常不是高安全性器件、因此不需要特别关注高级侧通道攻击。   如果仅是器件访问、我们可能可以查看集成的调试安全驱动工具。  

    沿着这条路、您想象的攻击向量是什么?  这似乎是一种物理攻击、在这种情况下、攻击者已获得对 PCB 的访问权限。  如果是这样、他们是否仍然可以绕过外部器件直接访问 MSP430 VCC 线路?   

    总的来说、我不能想到目前推荐的任何器件、但也许我们可以更好地了解这种情况。   

    谢谢、

    JD