你好
如您所知、电压干扰攻击(VGA)是一种故障注入技术、故意利用 CC 电源电压电平的突然变化。 电压干扰可能会导致(加密)处理器的指令解释错误、在未发出指令时无法擦除或覆盖数据或保留存储器中的数据。
一般而言、我希望保护我的 MSP430在3.3V 电压下免受这种类型的攻击。 我正在搜索某种双向 TVS、电子保险丝或一些多相稳压器(MPVR)或它们的组合...
但老实说、我不确定这是否会起作用、以避免使用 VGA。 您是否建议我使用一些电路或 IC 来实现它?
提前感谢。
何塞。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
如您所知、电压干扰攻击(VGA)是一种故障注入技术、故意利用 CC 电源电压电平的突然变化。 电压干扰可能会导致(加密)处理器的指令解释错误、在未发出指令时无法擦除或覆盖数据或保留存储器中的数据。
一般而言、我希望保护我的 MSP430在3.3V 电压下免受这种类型的攻击。 我正在搜索某种双向 TVS、电子保险丝或一些多相稳压器(MPVR)或它们的组合...
但老实说、我不确定这是否会起作用、以避免使用 VGA。 您是否建议我使用一些电路或 IC 来实现它?
提前感谢。
何塞。
您好 Kunal、
感谢 您的快速回复。
关于什么是规格的好问题。 在这种情况下取决于 MSP430 uC。 您是否检查了什么类型的电压干扰攻击使 MSP430发生故障? 通常、它是几个讲解员或几个处理 ns 的手。 您可以看到这篇关于 MSP430 uC 的论文
https://tches.iacr.org/index.php/TCHES/article/view/7390
一般而言、您能否推荐一些可避免这种干扰的组件和/或电路。
提前感谢。
何塞。
您好 Jose、
这是一个有趣的概念。 实际上、我从未听说过有源电压干扰故障注入攻击、仅听到无源监控攻击、因此感谢您让我意识到这一点。
第一个问题、您希望保护的资产具体是什么? MSP430通常不是高安全性器件、因此不需要特别关注高级侧通道攻击。 如果仅是器件访问、我们可能可以查看集成的调试安全驱动工具。
沿着这条路、您想象的攻击向量是什么? 这似乎是一种物理攻击、在这种情况下、攻击者已获得对 PCB 的访问权限。 如果是这样、他们是否仍然可以绕过外部器件直接访问 MSP430 VCC 线路?
总的来说、我不能想到目前推荐的任何器件、但也许我们可以更好地了解这种情况。
谢谢、
JD