This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:[紧急] IOUT1 BIDIR 电流感应

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995665/lm5170evm-bidir-urgent-iout1-bidir-current-sense

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我使用的是 LM5170 EVM,我想了解当 48V 端口和12V 端口之间的电流方向发生变化时 Iout1如何变化。

更详细地说、IOUT1在降压模式下是否给出负值、在升压模式下是否给出正值? 或者是否有一系列电流感测值可区分电流方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IOUT 已报告电感器电流、并且使用 DIR 时不会改变信号。  在降压模式 下、它与负载电流等效、在升压模式下、它与输入电流等效。  

    希望这能澄清。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、这是有道理的。

    基本上、我需要测试动态充电和放电、如果电流在不使用 DIR 引脚更改配置的情况下改变方向、我会损坏 EVM 吗?

    是否有任何方法可以绕过 DIR 功能以实现自动双向电源传输功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能绕过 DIR 以允许双向传输。  必须使用 DIR。  您必须在测试过程中执行错误操作。

    您需要在两个输出端口上使用两节电池、或由电压源和电子负载组成的等效电池、以便每个电池都能执行拉电流和灌电流功能。 然后、您只需翻转 DIR 即可强制更改功率流方向。   

    谢谢、

    Youhao