请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 主题中讨论的其他器件:LM5170
您好!
我使用的是 LM5170 EVM,我想了解当 48V 端口和12V 端口之间的电流方向发生变化时 Iout1如何变化。
更详细地说、IOUT1在降压模式下是否给出负值、在升压模式下是否给出正值? 或者是否有一系列电流感测值可区分电流方向?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 LM5170 EVM,我想了解当 48V 端口和12V 端口之间的电流方向发生变化时 Iout1如何变化。
更详细地说、IOUT1在降压模式下是否给出负值、在升压模式下是否给出正值? 或者是否有一系列电流感测值可区分电流方向?