This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:测量冷启动的最小输入功率

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995684/bq25505-measuring-minimum-input-power-for-cold-start

器件型号:BQ25505

此问题涉及 BQ25505EVM。 我将电路板连接到直流电源、电路启动的最小电压和电流(VSTOR 为0至4V)为0.54V 和3.57mA。 这相当于1.92mW、其数量级高于数据表中 CS 所需的15uW。 您能帮助我了解我缺少的内容或解释一下这种情况吗? 我的目标是从 100k 负载中收集20uW 的可用功率、但此时不可能这样做。 此外、我注意到泄漏电流相当高、但这是我需要进一步研究的问题、稍后可能会提出。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    15uW 典型值不正确、由于最小冷启动电压从330mV 增加到600mV、因此未更新。   您的测量值似乎有点高。  测试条件应为获得 VSTOR=1.9V 并为 VSTOR 提供 Iq 电流(~400nA)(加上任何进入 VSTOR 电容器和 VBAT_SEC 存储元件的泄漏电流)所需的最小功率。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了 VSTOR=1.9V、VDC=0.352和 IDC=2mA 时的输入功率。 大约引脚=700uW。 同样、您能否帮助我了解我缺少的内容或解释这种情况? 我想收集至少20uW 的功率、实现这一目标的最佳方法/设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我们没有最小冷启动功率的特性值。  它可能要高得多的20uW、也可能是您正在测量的700uW。   

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望使用该 IC、但我理解... 感谢您的观看!