此问题涉及 BQ25505EVM。 我将电路板连接到直流电源、电路启动的最小电压和电流(VSTOR 为0至4V)为0.54V 和3.57mA。 这相当于1.92mW、其数量级高于数据表中 CS 所需的15uW。 您能帮助我了解我缺少的内容或解释一下这种情况吗? 我的目标是从 100k 负载中收集20uW 的可用功率、但此时不可能这样做。 此外、我注意到泄漏电流相当高、但这是我需要进一步研究的问题、稍后可能会提出。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此问题涉及 BQ25505EVM。 我将电路板连接到直流电源、电路启动的最小电压和电流(VSTOR 为0至4V)为0.54V 和3.57mA。 这相当于1.92mW、其数量级高于数据表中 CS 所需的15uW。 您能帮助我了解我缺少的内容或解释一下这种情况吗? 我的目标是从 100k 负载中收集20uW 的可用功率、但此时不可能这样做。 此外、我注意到泄漏电流相当高、但这是我需要进一步研究的问题、稍后可能会提出。 谢谢!