This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:变压器设计与占空比的关系

Guru**** 2317430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995326/ucc28951-the-relationship-of-transfomer-designed-and-duty-cycle

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

你(们)好

我们正在设计10kW CCM+PSFB CC/CV 电池充电器。

n`t 面临的问题是无法获得满输出。

由于硬件设计,我们无法测量变压器电流。

但我们可以探测变压器电压的电压。

在100kHz FSW 条件 下、即使占空比几乎为100%、我们也只能输出大约3kW 的功率。  

此外、当 功耗较低时、ZVS 也很容易实现。(约 2%)

 

我们没有使用垫片电感器、所有谐振回路都依赖于变压器漏电感。

我们认为导致此问题的原因是漏电感过大、因此可用占空比会变小。

n`t 我们无法探测变压器电流,以确保它的运行情况与我们的预期一致。

我们尝试将 Fsw 降至50kHz、让电流有足够的时间上升。

我们能够在100%占空比下将输出功率提高到8kW。

 

在我们重新设计变压器以降低泄漏电感之前、

我们只想检查您对它的看法。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够探测 CS 引脚、COMP、变压器输入和 SS 引脚。

    请注意、如果 CS 信号达到2V、设计将进入 OCP/断续模式。  数据表中有一节对此进行了详细介绍。

    首先、我将仔细检查您的变压器匝数比。  如果您处于100%占空比、则可能需要对其进行调整。  如果正确选择了匝数比、则应为50%。  以下链接将带您查看有关 UCC28950的应用手册、该应用手册也适用于 UCC28951。  它包含一个部分、介绍了如何选择变压器匝数比、并提供了一些可能会对您有所帮助的设计技巧。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28950.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike 先生

    感谢您的回复。

     我们知道 UCC28951不会  通过监控 MOSFET 控制信号相移进入 OCP/断续模式。

    控制信号 在最高水平下非常稳定。

    我们还尝试通过将运算放大器设置为电压跟随器来断开 CS 并在开环下进行测试。

    实际上、我们将匝数比设置得高于数据表建议的值。(我们还检查了计算 Excel 工具)

    我们认为、通过数据表公式、我们可以在87%的占空比下获得满输出。

    现在、我们将降低匝数比和泄漏电感。

    如果 您知道我们错过了什么、请告诉我们。

    如果我们还想再做一件事情。

    我们设计的磁化电感 非常大(在计算 Excel 工具中、建议使用的 Lmeg 约为10次)。

    因为我们需要使修整磁化电感始终大于 建议值、即使转速器变热也是如此。

    大型 Lmeg 会给我们带来什么不利或不利的一面吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的回复、您的变压器匝数比似乎太大。  控制器要求100%占空比、但输出电压未保持不变。 我建议调整匝数比并将目标占空比设置为小于75%。

    Regardsm