This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:LM25184的 webench 误差

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995792/lm25184-webench-error-of-lm25184

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LM5022

大家好、团队、

我的客户希望使用 LM25184设计隔离式直流/直流。  

以下是规格。
输入电压20-26V
输出电压15V
输出电流2~3A
输出端需要隔离。

客户尝试进行 webench 仿真、但"无法创建设计"。 显示为 webench 的结果。
LM25184的功耗是否太大?
如果是、您建议 在 TI 器件中使用什么?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihisa,

     1.15V/2A 、3A 对于 LM25184而言功耗太大。 在我看来、客户应该考虑反激式控制器。

     2. 您可以 将随附的计算工具发送给客户。  如果  他们有兴趣、他们可以学习更多的洞察原则。

    e2e.ti.com/.../6888.LM25183_2C00_-LM25184-PSR-flyback-quickstart-tool-revA.xlsx

      ISW_PEAK 通常为4.1A。 您可以使用以下公式计算 Iout_max。  

       应用中的任何组件。 最小输入非常接近输出、这将限制 Iout_max  如果您使用需要大 NPS、则会导致大占空比。 这是我们无法输出15V/2A 的另一个原因。

    BR、

    维克多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多-圣、

    非常感谢您的建议。

    您推荐 的 TI 反激式控制器 IC 是什么?  

    非常感谢您的建议。

    此致
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihisa,

      它们可以考虑 LM5022或其他类似器件。

    BR,

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多-圣、

    谢谢你。

    此致。
    Akihisa Tamazaki