主题中讨论的其他器件: LM5022
大家好、团队、
我的客户希望使用 LM25184设计隔离式直流/直流。
以下是规格。
输入电压20-26V
输出电压15V
输出电流2~3A
输出端需要隔离。
客户尝试进行 webench 仿真、但"无法创建设计"。 显示为 webench 的结果。
LM25184的功耗是否太大?
如果是、您建议 在 TI 器件中使用什么?
非常感谢您的建议。
此致、
Akihisa Tamazaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户希望使用 LM25184设计隔离式直流/直流。
以下是规格。
输入电压20-26V
输出电压15V
输出电流2~3A
输出端需要隔离。
客户尝试进行 webench 仿真、但"无法创建设计"。 显示为 webench 的结果。
LM25184的功耗是否太大?
如果是、您建议 在 TI 器件中使用什么?
非常感谢您的建议。
此致、
Akihisa Tamazaki
您好 Akihisa,
1.15V/2A 、3A 对于 LM25184而言功耗太大。 在我看来、客户应该考虑反激式控制器。
2. 您可以 将随附的计算工具发送给客户。 如果 他们有兴趣、他们可以学习更多的洞察原则。
e2e.ti.com/.../6888.LM25183_2C00_-LM25184-PSR-flyback-quickstart-tool-revA.xlsx
ISW_PEAK 通常为4.1A。 您可以使用以下公式计算 Iout_max。
应用中的任何组件。 最小输入非常接近输出、这将限制 Iout_max 如果您使用需要大 NPS、则会导致大占空比。 这是我们无法输出15V/2A 的另一个原因。
BR、
维克多