This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:300V 交流输入,轻负载 PFC 工作异常

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995738/ucc28064a-300v-ac-input-light-load-pfc-work-abnormal

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28063

我们使用 UCC28064A 代替 UCC28063,UCC28064A 直接贴在 UCC28063板上。 我们不希望在突发模式下进行设计,因此我们通过0Ω Ω 电阻将9引脚接地。

 e2e.ti.com/.../UCC28064A-Test-Waveform-and-Schemetic.docx

1100V 交流电切换至220V 交流电,输入电流从正弦波变为触觉波形。 然后关闭 AC,再次输入220V AC,然后输入电流再次变为正弦波可能出现的问题是什么。

2当我们增加50%或轻负载时,PFC 工作异常.PF 值 PF 值开始在95%和85%之间反弹。 整流后的波形测量和 VGS 输出将异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabiel、

    感谢您关注 UCC28064A。

    除了更改引脚9以进行 BRST 控制、您还需要更改 PhB 连接和 Tset 引脚值。

    与 UCC28064A 相比、UCC28063在 Rtset 上具有差分计算。

    您可以通过以下链接下载 Excel 计算器来执行 Rtset 计算。

    www.ti.com/.../UCC28064A