主题中讨论的其他器件:BQ25713、 BQ34Z100、 BQ28Z610、 GPCCHEM
您好!
过去2-3个月以来、我们一直致力于电池寿命周期特性化、但仍然无法完成。
我们提交了多张票、有些票仍然开放、但没有那么具体的意见。
我们将 BQ25713用作电池充电管理器、将 BQ34Z100用作电池电量监测计。
有关正在使用的可充电电池的信息:
1.它是一款3S1P 电池、只有2个端子可用
2.电池内置标准3S1P BMS 模块,可保护电池免受欠压/过压/过充电-放电点的影响。
3.这是一种镍 镉电池,镍氢电池类型为 NMC。 电压范围:3*3至4.2*3,标称电压为3.7*3。
我们首先针对 GCC ID 对电池进行了特性描述,并上传了作为回复的 GCC 和 GCC Chem ID 的数据:3288。
我们已通过 TI 的验证。 请参阅此处捕获的 TT:
通过此 Chem ID、我们将尝试让电池完成学习周期、并了解 Stat 如何停止增加。
我们遵循的步骤与 TT 中突出显示的步骤相同:
但是、我们在 TT 上注册此问题时得到的回复可能是 ChemID 不正确、这会导致状态无法更新。
BQ34Z100的选择考虑了我们对相同问题的初步讨论、其中要求我们从先前选择的监测计 BQ28Z610转向 BQ34Z100。
我们希望坚持使用 BQ34Z100、因为我们可能只使用2端子电池输出、将来可能会使用不同的电池组-例如3S2P。
您能否以具体的方式帮助我们、使我们能够通过我们为电池电量监测计选择的 TI 器件、从而成功及时地完成生命周期表征?
谢谢、诚挚的问候
Dharin
请在以下位置查看我们末尾处的机票: