This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:需要了解不使用电池的生命周期特性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ34Z100, BQ28Z610, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991420/bq34z100-g1-need-to-have-understanding-of-life-cycle-characterization-which-is-not-working-with-the-battery

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ34Z100BQ28Z610GPCCHEM

您好!  

过去2-3个月以来、我们一直致力于电池寿命周期特性化、但仍然无法完成。  

我们提交了多张票、有些票仍然开放、但没有那么具体的意见。

我们将 BQ25713用作电池充电管理器、将 BQ34Z100用作电池电量监测计。   

有关正在使用的可充电电池的信息:

1.它是一款3S1P 电池、只有2个端子可用  

2.电池内置标准3S1P BMS 模块,可保护电池免受欠压/过压/过充电-放电点的影响。  

电池具有的模块为 :https://robu.in/product/3s-12v-18650-lithium-battery-protection-board-12v-10a-overcharge-overcurrent-protection/

3.这是一种镍 镉电池,镍氢电池类型为 NMC。 电压范围:3*3至4.2*3,标称电压为3.7*3。

我们首先针对 GCC ID 对电池进行了特性描述,并上传了作为回复的 GCC 和 GCC Chem ID 的数据:3288。  

我们已通过 TI 的验证。 请参阅此处捕获的 TT:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/985533/gpcchem-gpc-report-has-0-value/3660239#3660239

通过此 Chem ID、我们将尝试让电池完成学习周期、并了解 Stat 如何停止增加。

我们遵循的步骤与 TT 中突出显示的步骤相同:  

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/985533/gpcchem-gpc-report-has-0-value/3660239#3660239

但是、我们在 TT 上注册此问题时得到的回复可能是 ChemID 不正确、这会导致状态无法更新。  

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/990377/bq34z100-update-status-is-not-updating-to-05-after-charge-relax-cycle/3659219#3659219

BQ34Z100的选择考虑了我们对相同问题的初步讨论、其中要求我们从先前选择的监测计 BQ28Z610转向 BQ34Z100。  

我们希望坚持使用 BQ34Z100、因为我们可能只使用2端子电池输出、将来可能会使用不同的电池组-例如3S2P。  

您能否以具体的方式帮助我们、使我们能够通过我们为电池电量监测计选择的 TI 器件、从而成功及时地完成生命周期表征?  

谢谢、诚挚的问候

Dharin

请在以下位置查看我们末尾处的机票:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharin、您好!

    电量监测计需要在 DOD 中实现90%的变化、从放松到放松、如 Eric Vos 的一篇文章中所述。 如果您是根据电池制造商规格循环电池、并且未达到90%的变化、则选择了错误的化学 ID。

    TRM 中的附录 D 概述了学习周期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的查询在大约2天前是否有更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们将研究 ChemID 器件、但 ChemID 来自 GCC 工具、我们不会将其单独放置。  

    如果 GCC 工具告诉我们使用特定的 ChemID、我们该怎么办?

    谢谢

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharin、您好!

    如果 GPCCHEM 工具为您提供了良好匹配(DOD 误差小于5%)、则您应该为您的应用使用该 chem ID。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    我将关闭此机票、因为我的同事 Sudha 开了另一张机票、我们将重点介绍该机票的结果。  

    最后、我想强调一下、我们在生命周期上花费了将近3个月+时间、每次都遇到问题。  

    我们没有良好的文档、或者我们似乎缺少一些我们需要从您的端得到支持的东西  

    让我们关注问题、并请求您提供切实的帮助和帮助、以解决问题。  

    BQ34Z100:充电-放松周期后、更新状态不会更新为05 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin