This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:VREFA+ LDO 外部3V 的 VREFA 设计检查

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993981/ucd90320-vrefa-design-check-for-external-3v-of-ldo-for-vrefa

器件型号:UCD90320

你(们)好

UCD90320 VREFA+规格为2.4V~3V、但您的参考设计将3V 输出 LDO (REF5030A)用于 UCD90320 VREFA+。

该 LDO (REF5030A)可能超过 VREFA+规格规定的3V。  此设计是否存在任何风险?

为什么 VREFA+不使用2.5V~2.8V LDO?

非常感谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    REF5030A 是一款低漂移、极高精度(0.05%)电压基准器件、不会超过 UCD90320的 VREFA 规格。

    如果您感觉更舒适、可以使用2.5V 参考设计。  

    当使用3V 基准时、2.5V 电压轨不需要外部分压器

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    尽管 REF5030A 是高精度 LDO、但 LDO 输出3V*(1+0.05%)仍然超出规格。

    如果 VREFA+超过3V 规格、会出现什么问题?

    VREFA+规格有多少容差?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    ADC 参考值在 GUI 中设置后即为固定值。 因此、即使 Vref 也更改为3V + 0.05%。 器件仍将基准电压视为3V。  

    您不必担心 REF5030A 超出规格。 但请选择具有高精度的基准、以获得更高的精度。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 您的解释。

    由于 ADC 参考值最高、VREFA+规格的最大值为3V、因此即使超过规格值3.01V (1%)或更高、仅影响 ADC 精度、不会损坏芯片或导致其他异常状态的最高3.3V (10%)也是如此、对吗?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它不会损坏器件、但您的 ADC 读数不准确。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们能否知道为什么参考设计使用3V 来实现 VREF+?  

    此设计的优势是什么?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用外部基准可提高 ADC 精度。 数据表具有内部和外部基准的总误差。

    使用3V 作为外部基准是为了节省2.5V 电压轨的分压电阻、这在应用中非常流行。

    此致

    Yihe