This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:L1和 L2的多相操作

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994363/ucc28070-q1-multiphase-operation-from-l1-and-l2

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好!

我目前正在使用 UCC28070控制器进行 PFC 项目。 2PH 交错运行时的4kW 性能良好。 感谢您的文档!

在最终应用中、我需要输出功率为8kW、输出电压为425v。

最初的想法是从 L1和 L2的电网汲取(120°相移)。 在 UCC28070的数据表第28页中、我找到了一个多相操作设置、但是所有设置都在相同的输入电压下工作、并且共享多个信号、例如 VINAC、VSENSE、VAO、IMO、PKLMT、 通过 RSYNTH 和 RDM 同步时的 SS。

现在我的问题是:

-如果两个 UCC 控制器从相移输入 L1和 L2运行、是否可以同步?

-除了 VINAC 之外,它们是否只有相同的信号?

-控制器如何知道如何在交错相位之间平均共享功率?

如果所有这些都是可能的:

-是否可以稍后启动第二个控制器? 例如、如果输出功率达到3kW?

非常感谢您的支持!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliaa、

    感谢您关注 UCC28070。

    UCC28070需要使用 Vinac 来实现交错功能。

    因此、如果一个控制器使用 L1到 NEUT、另一个控制器使用 L2到 NEUT 进行输入电压采样、交错的控制逻辑不应该正确。

    对于 仅使用 L1和 L2输入的四相应用、我建议您按照第18页进行操作。

    这两个控制器使用相同的输出电压和输入 vinac、因此每个相电流环路的基准信号是相同的、因此每个相位的平均电流几乎相同、然后各相遵循负载共享。

    下拉 DRM 和 VCC 可能能够使一个控制器发生故障。 我想知道您是否可以通过这种方式禁用一个低于3kW 的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    关于您的建议:我认为您的解决方案不可能将相间电压(L1至 L2)用作输入、因为我在欧洲使用230V 电网。 相间电压为400V、峰值电压为400*sqrt (2)=563V。 这已经超过了我的425v 输出。

    我想我需要重新思考这个解决方案、也许只能从 L1-N 中汲取 然后、我可以使用第18页的设置。

    谢谢

    Julia

    PS:关于两个不同控制器的增量激活。 我读出您可以通过下拉 CAOA 或 CAOB 来禁用控制器的单相。但我不确定在运行期间的开通过程会有多顺利。

    您是否有任何机会在稍后激活控制器两个阶段之一方面拥有任何经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    很抱歉、您未能理解 L1/L2。 是的、仅使用 L1_N 或 L2_N 可以使用第18页的解决方案。

    通过为单相下拉 CAOA/B、拉 SS 引脚可禁用两个相位。

    遗憾的是、我没有 EVM 来实现该目的。 最好订购 EVM 或使用4kW PCBA 检查瞬态性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 无论如何都感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个简短的后续问题。
    我在 PMP4311等中看到、通过 MOSFET Q2使用单相或交错相位来调整 R_IMO。 到目前为止、如果 UCC28070仅运行一个相位、我找不到任何有关如何计算 R_IMO 的提示。 可以在这里帮帮我吗?

    我已经测试了仅使用一个相位运行 PFC、它在不调整 R_IMO 的情况下运行平稳。 但我不知道这是否会在某些操作点造成某种稳定性问题,我现在可能不会考虑这种问题。 你对此有什么想法吗?

    此致、非常感谢您在此论坛中的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliaa、

    使用单相时、Rimo 必须比两相交错大两倍。

    请参阅数据表第22页、在等式18中、两相交错模式有一个1/2因子。 在单相模式下、您需要移除1/2因子。

    对于您的情况、我想您在满负载下已经为单相放置了一个足够高的电阻器。(如果您控制在低于或等于半负载的单相上工作的 UCC28070、那么您实际上不需要更改电阻器)。

    希望这一点很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢! 我必须忽视这一点。

    实际上、我选择的电阻器略小于 Excel 工作表中的建议值。 但当在单相上运行时,我可能没有达到1/2*P_TOTAL。 无论如何,我现在对有关 R_IMO 的限制有了更好的了解。

    非常感谢您的支持。 我今天将为两相之间的瞬变做一个尝试。

    此致、非常感谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliaa、

    好的、如果没有其他问题、请允许我关闭该帖子。

    如果您有任何其他问题、您可以创建一个新问题。

    谢谢。