主题中讨论的其他器件:UCC28070
您好!
我目前正在使用 UCC28070控制器进行 PFC 项目。 2PH 交错运行时的4kW 性能良好。 感谢您的文档!
在最终应用中、我需要输出功率为8kW、输出电压为425v。
最初的想法是从 L1和 L2的电网汲取(120°相移)。 在 UCC28070的数据表第28页中、我找到了一个多相操作设置、但是所有设置都在相同的输入电压下工作、并且共享多个信号、例如 VINAC、VSENSE、VAO、IMO、PKLMT、 通过 RSYNTH 和 RDM 同步时的 SS。
现在我的问题是:
-如果两个 UCC 控制器从相移输入 L1和 L2运行、是否可以同步?
-除了 VINAC 之外,它们是否只有相同的信号?
-控制器如何知道如何在交错相位之间平均共享功率?
如果所有这些都是可能的:
-是否可以稍后启动第二个控制器? 例如、如果输出功率达到3kW?
非常感谢您的支持!
Julia