Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 您好!
我的客户正在使用 TPS65400在以下条件下设计电源块。
- VIN 12V --> SW1 +3.3V 4A/SW2 +1.8V 4A/SW3和 SW4 (电流共享模式)+0.9V 4A
-他们希望使用仅具有硬件设置而无需外部 MCU 控制的 TPS65400。
您能否查看 TPS65400的电路设计?
e2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_SW3_5F00_4_5F00_current-sharing.pdf
谢谢你。
JH