This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:电路设计审查

Guru**** 2797695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994989/tps65400-circuit-design-review

器件型号:TPS65400

您好!

我的客户正在使用 TPS65400在以下条件下设计电源块。

   - VIN 12V --> SW1 +3.3V 4A/SW2 +1.8V 4A/SW3和 SW4 (电流共享模式)+0.9V 4A

   -他们希望使用仅具有硬件设置而无需外部 MCU 控制的 TPS65400。

您能否查看 TPS65400的电路设计?

e2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_SW3_5F00_4_5F00_current-sharing.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、JH

    它看起来很好。 需要确认的一点是、电感器是否全部为22uH? 一个建议:R120可以是 DNP。 如果有任何问题、请告诉我。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢你的答复。

    它们对所有电感器使用2.2uH、请参阅《TPS65400 EVM 用户指南》。

    需要更改电感器值?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、JH

    我认为2.2uH 是可以的、因为我发现频率接近1MHz。

    BR

    Ruby