This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:线路瞬态响应

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993816/tps73801-line-transient-response

器件型号:TPS73801

大家好、

您能告诉我们数据表上图23 x 轴的除法吗?

如果可能、您还能对以下几点发表一些意见吗?

-在图23中、输入电压瞬态约为1V、 Vout 瞬态约为5mV。 一般而言、如果输入电压瞬变大约为5V、Vout 的瞬变也可以是5倍、即25mV、这是可以猜到的吗?

-如果输入电压瞬变速度更快,则 Vout 的瞬变会更大。 是否有办法猜测输入瞬态时间与 Vout 瞬态之间的关系?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、  

    对于 x 轴、我将需要更多时间来获取该信息。  

    关于您的其他问题、是的、通常可以猜测、如果您的 Vin 瞬态为5V、Vout 的瞬态可能会是5倍。

    至于下一个问题、遗憾的是、无法轻松估算 Vin 斜升速率与 Vout 瞬态之间的这种关系。  

    这很复杂的原因之一是、当您更改斜坡速率时、您还会更改信号的频率内容。 这会改变 PSRR 与频率、您需要知道该信号的频率成分才能估算 PSRR。

    希望这能解答您的疑问。 请您与我一起获取图23的时间标度。  

    此致、  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    这是一个好提醒。

    可以获得任何反馈吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、  

    我仍在研究这一点、试图联系正确的团队来提供此类信息。 我将在得到图23的时间分配后立即答复。

    最棒的  

    Edgar A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、  

    我有新消息。 TPS73801与 TPS7A4501属于同一裸片系列。 这意味着 EC 非常相等。 话虽如此、我正在尝试在我们的实验室中测试器件、以便为您提供示波器图像、但是、从 TPS7A4501、我有以下图像:

    这显示了4.3V 至5.3V 的相同瞬态、显示了输入电压和输出电压的 V/div 以及时间刻度。 希望这对您有所帮助。

    最棒的  

    Edgar Acosta