您好、TI 专家。
我对 UCC27712 HS 引脚的最小电压(-voltage)有疑问。
如果您查看数据表、在工作条件下、HS 引脚的最小电压为-11V。
Q1) 但是、在正常运行期间测量 HS 引脚时、测量了最小值(-11.3V)。 (请参阅波形1)
在正常工作模式下、HS-HB:14.63V 的测量值为15V、低于 HB 引脚的最小规格-11V。
操作是否有任何问题?
Q2) 、此外、如果在峰值负载运行期间测量 HS 引脚、则测量最小值(-14.3V)。 (请参阅波形2)
HS-HB 电压也是19.69V。 操作是否有问题?
[波形-1, 正常工作期间 HS 引脚最小电压:-11.3V (CH1:HS 引脚,CH2:HS-HB,CH3:输出电流)]
[波形-2, 峰值负载运行期间 HS 引脚最小电压:-14.3V (CH1:HS 引脚,CH2:HS-HB,CH3:输出电流)]
在不测量任何端子的情况下、在示波器的基本状态下、输出为-2.5V。 (请参阅波形3)
[波形-3 ,处于示波器的基本状态,不测量任何端子]
请检查。
谢谢你。