This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:有关 UCC27712 HS 引脚最小电压的信息、请参阅

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995188/ucc27712-inquiry-about-hs-pin-min-voltage-of-ucc27712

器件型号:UCC27712

您好、TI 专家。

我对 UCC27712 HS 引脚的最小电压(-voltage)有疑问。

如果您查看数据表、在工作条件下、HS 引脚的最小电压为-11V。

Q1) 但是、在正常运行期间测量 HS 引脚时、测量了最小值(-11.3V)。 (请参阅波形1)

在正常工作模式下、HS-HB:14.63V 的测量值为15V、低于 HB 引脚的最小规格-11V。

操作是否有任何问题?

Q2) 、此外、如果在峰值负载运行期间测量 HS 引脚、则测量最小值(-14.3V)。 (请参阅波形2)

HS-HB 电压也是19.69V。   操作是否有问题?

[波形-1, 正常工作期间 HS 引脚最小电压:-11.3V (CH1:HS 引脚,CH2:HS-HB,CH3:输出电流)]

[波形-2, 峰值负载运行期间 HS 引脚最小电压:-14.3V (CH1:HS 引脚,CH2:HS-HB,CH3:输出电流)]

在不测量任何端子的情况下、在示波器的基本状态下、输出为-2.5V。  (请参阅波形3)

[波形-3 ,处于示波器的基本状态,不测量任何端子]

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    我们正在查看问题的详细信息、并将立即回复您。

    谢谢。

    -Mamadou   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    感谢您在帖子中提供详细信息。 数据表在表中列出了 VDD 为15V 时-11V 的 HS 负电压。 在数据表第7.4.4节中、有一个更详细的运行说明、图43显示了 HS 负电压与时间的关系曲线。

    如果 HS 上存在负直流电压、导致 HB-COM < 4V、HO 电平转换器将无法识别信号、并且不会对边沿做出反应、如果 HS 为低电平、则这将是一个导通边沿。

    在几乎任何应用中、当 HS 负尖峰出现时、就是 HO 关闭、之后 LO 打开时、您只需确保 HO 保持关闭状态且 LO 打开即可。

    图43中的曲线显示了负 HS 脉冲、其中 HO 输出将保持正确的状态、但如果 HB-COM < 4V、可能不会对 HI 输入做出反应。

    您显示的波形对于操作而言看起来是可以的。 只需确保 HS 负电压和持续时间处于图43中的曲线内。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、