This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:询问 BQ25713设计建议

Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995325/bq25713-asking-for-the-bq25713-design-suggestion

器件型号:BQ25713

您好、先生、

 

我的客户希望设计 BQ25713。

 

客户现在遇到的问题是 BQ25713现在无法为3节电池充电。 3节电池为11.1V。

  • VIN 为19.5V 直流
  • CHG_OK 为3.3V
  • VBAT_C 为9.3V、
  • REGN 为6V
  • 引脚18 CELL_BATPRESZ 为3.8V

但是、连接电池时、电池无法充电。

 

您是否愿意查看问题并提供您的意见? 客户是否需要更改为 I2C 模式?

 这是原理图链接。 (EVM 和客户 EVM 之间的差异以黑色圆圈突出显示)

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    是的、BQ25713是一款基于 I2C 的降压/升压充电器。 请使用 I2C 端口与器件建立通信。 原理图对我来说看起来很好。