请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好、先生、
我的客户希望设计 BQ25713。
客户现在遇到的问题是 BQ25713现在无法为3节电池充电。 3节电池为11.1V。
- VIN 为19.5V 直流
- CHG_OK 为3.3V
- VBAT_C 为9.3V、
- REGN 为6V
- 引脚18 CELL_BATPRESZ 为3.8V
但是、连接电池时、电池无法充电。
您是否愿意查看问题并提供您的意见? 客户是否需要更改为 I2C 模式?
这是原理图链接。 (EVM 和客户 EVM 之间的差异以黑色圆圈突出显示)
BR、
SHH