This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:电压过冲/下冲

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994481/lmz31503-voltage-overshoot-undershoot

器件型号:LMZ31503

大家好、  

我正在与使用3个 LMZ31503为 Xilinx XC7A50t FPGA 上的1V、1.8V、3.3V 电源轨供电的客户合作。 似乎都在加电、但在断电时、所有三个电压轨上 FPGA 的输入都损坏了。  

断电时序 已由 Xilinx FAE 检查、似乎在公差范围内、客户正在使用断电来关闭 FPGA。 仍在进行一些测试、但他们认为器件在断电期间因过压事件而损坏。

我已经检查了客户正在使用的 LMZ31503的所有 Vadj 和输出电容值、它们都 与数据表一致。 除了 FPGA 之外、电源轨上没有额外的电容器或负载、但在提供5V 电源轨的前一个直流/直流转换器的输出端有一个2400uF 大容量电容器。 该电源轨在断电期间经历5.3V 瞬态。  

 FPGA 上的输入轨最大电压裕度远高于器件的1.5%精度、接近10%。  

输入瞬态是否可以通过任何方式影响 LMZ31503的输出? 我猜它使用电流模式控制、不应该使用。  您能想到器件在输入被移除后可能会导致过压情况的任何方式吗? 如果您能想到任何测试结果、我们将不胜感激。  

BR

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我的同事下周将向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请向我们提供有关此故障的详细信息。

    1.哪一部件损坏? LMZ31503或 FPGA 输入? 什么类型的损坏? FPGA 输入短路?

    2.您能给我们发送原理图和布局文件吗? 我们需要确保原理图和布局遵循设计指南。

    3.您能否提供上电和断电顺序? 请包含输入电压/输出电压/PH/SS/TR 波形?

    4.请确认是否仅在断电期间或其他测试期间发生损坏。

    5.客户是否进行了接近10%的利润率测试? 我知道大多数 FPGA 电源电压容差为5%。

       我不确定10%的裕度是否会导致电压损坏 FPGA。

    输入5V 瞬态(至5.3V)不应影响 LMZ31503的输出电压。   

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    我刚刚在离线模式下分享了一些更多详细信息、包括示波器图、上电/断电序列、原理图等  

    它的 FPGA 的所有三个输入均已损坏、所有输入均由 LMZ31503供电

    4.仅在断电时、并且仅在 LMZ31503之前具有附加大容量电容的电路板上、请参阅我转发的 Iain 电子邮件。  

    客户想知道问题是否可能是由于输入/输出端缺少100nF 高频电容器导致的? 数据表上的示例电路中没有任何内容等  

    谢谢、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我收到了详细信息。 我们将回顾一下、今天就让您回来。

    谢谢、

    Nancy