大家好、
我正在与使用3个 LMZ31503为 Xilinx XC7A50t FPGA 上的1V、1.8V、3.3V 电源轨供电的客户合作。 似乎都在加电、但在断电时、所有三个电压轨上 FPGA 的输入都损坏了。
断电时序 已由 Xilinx FAE 检查、似乎在公差范围内、客户正在使用断电来关闭 FPGA。 仍在进行一些测试、但他们认为器件在断电期间因过压事件而损坏。
我已经检查了客户正在使用的 LMZ31503的所有 Vadj 和输出电容值、它们都 与数据表一致。 除了 FPGA 之外、电源轨上没有额外的电容器或负载、但在提供5V 电源轨的前一个直流/直流转换器的输出端有一个2400uF 大容量电容器。 该电源轨在断电期间经历5.3V 瞬态。
FPGA 上的输入轨最大电压裕度远高于器件的1.5%精度、接近10%。
输入瞬态是否可以通过任何方式影响 LMZ31503的输出? 我猜它使用电流模式控制、不应该使用。 您能想到器件在输入被移除后可能会导致过压情况的任何方式吗? 如果您能想到任何测试结果、我们将不胜感激。
BR
Dan