This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288在输出20V 时损坏

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995392/tps55288-is-damaged-when-output-20v

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS65988DK

您好!

我的客户将  TPS65988DK + TPS55288用于 TBT4监控器。

将 C 型电缆与 NB 连接时、988会将注释发送到55288以实现20V 输出。 很快、55288损坏、Vout 对地短路。

 

我将线缆从客户的主板跳 转到 TPS55288 EVM。 该 EVM 工作正常。 这意味着988dk 的 FW 正确、问题出在其电路板或布局上。

您知道哪里可以检查吗?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    这可能是由于布局所致。 请通过电子邮件共享布局。 谢谢你。