Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS65988DK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 主题中讨论的其他器件: TPS65988DK
您好!
我的客户将 TPS65988DK + TPS55288用于 TBT4监控器。
将 C 型电缆与 NB 连接时、988会将注释发送到55288以实现20V 输出。 很快、55288损坏、Vout 对地短路。
我将线缆从客户的主板跳 转到 TPS55288 EVM。 该 EVM 工作正常。 这意味着988dk 的 FW 正确、问题出在其电路板或布局上。
您知道哪里可以检查吗?
BR、
弗兰克