This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:基于 BQ76920的4S 中的负载检测功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158156/bq76920-load-detect-functionality-in-bq76920-based-4s

器件型号:BQ76920

您好、专家、

我们正在研究采用4S 配置的基于 bq76920的 BMS。 尽管所有的保护和功能都正常、但我们仍坚持 BMS 的唤醒功能、以提供充电器。
问题在于处于关断模式、如果我们为 BMS 提供充电、但 BMS 仍然无法唤醒至正常模式、我们已参考设计注意事项手册、一切似乎都正确。 由于这个单一特性、整个项目暂停。


我在这里附上了我们设计的原理图,如果您需要我们方面的更多数据,请告诉我。

请尽快帮助我们解决问题。

此致
Govinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govinda、

    我将在此处链接有关引导开关替代 方案的应用手册:bq769x0引导开关替代方案。  这显示了针对唤醒需求的不同电路配置。  TS1引脚最高只能处理3.6V 电压、因此不建议在没有电压钳位的情况下直接连接到电池组电压顶部。  应用手册应提供更多建议、说明如何在连接充电器时唤醒您的电路。  我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria

    感谢您提供的解决方案、还请告诉我 充电器检测功能是否可以在现有电路中工作、或者它是否是使用备用引导电路的必备器件。

    此致

    Govinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govinda、

    我建议您使用备用引导电路。  尽管我看不到您的整个原理图、但您似乎是在没有电压钳位的情况下将 TS1引脚直接连接到电池组电压的顶部。  由于这不是推荐的设计、并且您报告了当前配置有问题、我建议参考 我在上一条消息中的引导开关替代应用手册。   现在、您拥有的设计有可能超过 TS1引脚的绝对最大额定电压。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    我觉得由于我们一方提供的部分信息而出现了一些沟通错误、我想我会提供与被询问相同的信息。
    在这里、我要附上 BMS 的完整原理图、以便更好地理解。

    微控制器还通过 TM1连接到 TS1引脚、以感测 IF 按钮是否被按下(在激活模式下、ON 长时间按下、关断命令发送到 AFE)

    1) 1) VBAT 不是 TOSV、而是设计注意事项文档中提到的 CV1

    2) 2) TS1和 CV1之间的按钮用于引导电路、 微控制器在正常模式下使用相同的按钮来检测是否使用微控制器(通过关断命令)长时间按下按钮以实现关断目的。

    3) 3) BMS 能够为电池充电、其他保护功能也正常工作。

    到目前为止、通过关断命令关断、通过按钮引导正常。

    问题:如果 BMS 处于关闭模式,则无法通过充电器启动,尽管按下按钮设备后将启动至正常模式。 因此 、如果可能(在同一电路中) 、我们需要使用 CHG 引脚的负载检测功能来从关断模式引导 BMS

    如果是这一特性。 无法通过现有电路中的负载检测功能来实现、那么我们肯定会改用其他引导方法。

    请告诉我 我们一方是否需要任何其他数据。

    谢谢、此致
    Govinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govinda、

    感谢您澄清系统中的 VBAT 和 VC1并提供完整的电路原理图。   由于 TS1引脚未连接到 TOS 电压、因此 不应担心 TS1引脚的安全性。

    话虽如此、您的电路-如原理图所示-将不允许使用充电器唤醒。  您将需要参考启动开关替代方案应用手册中的设计来更改电路。  本应用手册针对不同的系统配置提供了多种电路创意、我认为第4节中的图2应该最适合您的系统、因为您具有低侧 FET、 并且希望 在连接充电器时唤醒。  图2配置旨在在充电器 施加引导信号时唤醒 BMS。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria

    根据您提供的数据、我们组成了小电路来启动 TS1引脚。


    在这里、我们插入了1个开关、在通过充电器被制动时模拟 CHG 和 DSG FET 的导通状态。 类似地、REG_OUT 引脚的3.3V 用于导通 Q3、因此会关断 Q1和 Q2、从而使 TS1引脚上没有电压。

    请告诉我、此电路是否 可以与现有电路一起工作、因为与现有电路板连接时、BMS 也会开启、即使未连接 PACK-上的任何部件也是如此。

    此致
    Govinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govinda、

    我目前正在参加一个研讨会、今天无法回答 e2e 的问题。  我将在明天返回给大家、并进行原理图审阅和响应。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govinda、

    在查看您的原理图后、我有一些问题。  我不熟悉您提供的电路设计、也没有看到您之前在其他系统中使用的 BJT 配置。

    我建议您直接参考此原理图:

    这是我之前提到的引导开关替代应用手册中的图2。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria

    我对图2中提供的电路有一点困惑。 它表示、来自充电器的外部信号将用于提供引导信号、该信号进而通过电池组电压为 TS1提供引导电压。 通过使用一些高阻抗、我们可以为充电器接地端提供 BMS 的 VSS 参考。

    Q1)在 我的架构中、充电器的外部信号是什么、我可以从哪个组件获取该信号?
    Q2)在图2中,此开关是否意味着 FET/BJT 在从充电器获取信号时应将 BOOT 连接到 PACK+?
    Q3)您是否可以提供相同的参考设计?

    此致
    Govinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govinda、

    从理论上讲、您之前提供的原理图将适用于您所描述的函数。  应用手册中提供的设计已经过测试、因此我推荐使用它们。  

    图2提供了通用原理图框架、因此设计的开关部分不清楚。  图4提供了有关图2框架的更多详细信息、似乎您已经使用图4中的逻辑来构建您的电路。

    总的来说、在进一步审查之后、您提出的原理图或图4中显示的设计都应该适用于您的应用。

    最棒的

    Andria