您好,我们有一个关于 LM5069的异常情况、需要您的帮助。
在我们的设计中、LM5069用于过流保护、负载为 Thermo Electric Cooler(TEC)。 这是我们的原理图。

在普通电路板上、我们通过 UVLO 启用 LM5069。 MOS 的启动波形如下: 可以看出在开孔过程中、MOS 的最大功率约为126W。

最近、我们发现了一些异常电路板、这些电路板上的 LM5069无法正常启动。 具体来说、当 MOS 开过程的功率达到30W 左右时、LM5069的定时器电容将开始异常计时、计时时间到达时、芯片输出关断、就像 下面的波形一样。

这些异常电路板在投入使用之前运行良好。 使用大约1个月后出现上述异常。 我们已经过测试、发现对采样电阻没有异常干扰。 我们有10个具有类似异常的异常样本。 用热空气设备吹扫电路板1分钟后、异常现象消失。 我们尝试对三个样本进行上述处理、结果一致。
然后、我们将这3个样本放入高温和低温循环以及高湿度测试盒(5℃- 75℃,95%)中。 在℃个样本中、在16H 周期后、异常现象再次出现、在以80 μ s 的温度进行烘烤后、,异常现象消失。 对于第二个采样、 在10H 周期,异常现象再次出现后、 当 MOS 功率为30W,当它达到39W 时、定时器电容器开始计时、器件关闭 MOS。 在以℃μ F 电 ,10分钟后进行烘烤后、定时器电容器在 MOS 功率为45.2W 时开始计时、当它达到73W 时、器件关闭 MOS。
上述测试表明温度和烘烤可能会改变问题的现象。
我们会降低异常电路板的输入电压、相应的异常保护功率点会变小。

我们在 E2E 网站上发现类似案例,我们想知道该案例是如何解决的? 您是否对我们当前的案例有建议?
e2e.ti.com/.../lm5069-damaged-lm5069-devices-unable-to-control-inrush